RL78 Web Simulator
評価手順
推奨製品
使用手順
よくある問い合わせ
Webシミュレータ よくある問い合わせ
Webシミュレータ のよくある問い合わせを掲載します。
よくある問い合わせ
消費電流計算ツール
Q:各周辺機能の設定項目において、時間や周期に小数を入力することはできますか?
A:小数を入力することはできません。整数を入力してください。
Q:消費電流計算ツールが正しく表示されません。
A:Internet Explorer 11を使用する場合は、「エンタープライズモード」を無効にしてください。 「エンタープライズモード」が有効の場合は、消費電流計算ツールが動作しません。 上記設定にしても動作しない場合は、FirefoxまたはGoogle Chromeをご使用ください。
Q:表示される電流値は保証値ですか?
A:電流値は参考値で保証されていません。 25℃、標準サンプルの電流値になります。
Q:25℃以外での電流値を計算できませんか?
A:25℃以外での計算はできません。
Q:消費電流計算ツールで設定できる組み合わせは、マイコンで選択できますか?
A:選択できない組み合わせがあるため、詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください
Q:測定できる期間を教えてください。
A:時間設定でミリ秒を選択した場合は0秒~60秒、マイクロ秒を選択した場合は 0秒から60ミリ秒になります。
Q:バッテリー寿命計算結果はどこに表示されますか?
A:グラフにマウスカーソルを合わせるとバッテリ寿命が表示されます。
Q:スナップショットの使用方法を教えてください。
A:スナップショットは4種類まで設定条件を保存したり、グラフを比較することができます。
保存 計算結果を表示して保存したいデータ番号(1~4)を選択します。 設定条件とグラフが保存されます。
復元 データ番号(1~4)を選択して、保存した設定条件とグラフを復元します。
比較 現在表示しているグラフと保存したグラフを比較します。
Q:グラフのデータを保存はできますか?
A:グラフデータの保存を選択すると、CSVファイルとしてデータを保存できます。
Q:各周辺機能の名称が青色と黒色で表示されています。どういう意味ですか?
A:青色が使用している機能を示します。黒色は使用していない機能です。
Q:RL78の他グループの電流値が知りたいです。
A:製品ラインアップは順次増やしていきます。
仮想ボードシミュレータ、消費電流シミュレータ
Q:仮想ボードシミュレータはどのように使用すればよいですか?
A:以下の手順で使用できます。
1.使用したいボードパネルを解凍します。解凍後の2つのファイルを同じフォルダへ置きます。
2.シミュレータの起動後、シミュレータGUIウインドウから手順1で解凍した仮想ボードの 入出力パネルファイル(拡張子が".pnl"のファイル)を開きます。
Q:e2 studioや消費電流シミュレータの使用方法がよくわかりません。
A:使用手順(
http://resource.renesas.com/resource/lib/jpn/websimulator/howto.html
) をご確認してください。
Q:仮想ボードシミュレータは、Webシミュレータサイト (
http://resource.renesas.com/resource/lib/jpn/websimulator/index.html
)に掲載 されてないアプリケーションノートを使用できますか?
A:仮想ボードシミュレータの対象製品は使用することができます。 対象製品はWebミュレータサイト (
http://resource.renesas.com/resource/lib/jpn/websimulator/index.html
)に掲載 されているRL78各製品のご紹介を確認してください。 シミュレータの場合、動作する時間が実時間と異なります。例えば1秒ごとにLEDを点滅させようと した場合、シミュレータでは1秒ではなくなりますのでご注意ください。
ページのトップへもどる
© 2010-2018 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.