| E10A是瑞萨推出的On-Chip调试仿真器中的一种,而E10A
USB Lite For China是专为中国客户定制的E10A版本。在E10A硬件结构的基础上,删除了AUD(Advanced
User Debugger)调试功能,更进一步降低了成本,节约了用户的开发费用,还采用了USB接口,令连接更加方便,并且支持H-UDI(User
Debugger Interface)接口的芯片在线调试,此外,配合SH/Tiny电机演示板,使用户可以对瑞萨SH/Tiny系列MCU的各种功能,特别是突出的电机控制功能轻松地进行学习和评价。 |
|
| ▼功能特点 |
| 1. |
性价比高的On-Chip调试仿真器
小型化且USB接口便于连接。 |
| 2. |
实时仿真
能以CPU最高的工作频率进行实时仿真。 |
| 3. |
实现优越的操作性
使用Microsoft®的Windows®2000,Windows®XP环境下的瑞萨综合开发环境High-performance
Embedded Workshop,能直接用鼠标方便进行用户程序的调试。另外,能通过综合开发环境高速下载装入模块文件。 |
| 4. |
丰富的调试功能
丰富的断点和跟踪功能提高调试效率。能在专用窗口设定断点和断点条件,并且在窗口显示跟踪信息。另外,具有丰富的命令执行功能。 |
| 5. |
产品状态下的用户系统调试
能在接近用户系统的成品状态下调试用户系统。 |
|