瑞萨MCU超群出众,2006年全球MCU实际销售额已占到了世界的23%,在日本国内更是拥有42%的绝对优势。在亚洲,美国,欧洲等地也都名列前茅,而在汽车电子,消费类,工业设备,通信等各个应用领域中也都位居前列(出处:瑞萨调查
2007年3月)。
瑞萨MCU的优势不仅在于它拥有丰富的产品线,更在于几乎所有的品种都以内置闪存MCU(以下简称闪存MCU)而展开。瑞萨闪存MCU拥有约30个产品群/300多个品种的丰富产品线,2006年度全球闪存MCU销售额排名位居第一,占有率达24.6%
(出处:瑞萨调查 2007年3月)。
另外瑞萨闪存MCU的出货量也领军群雄,截止到2007年3月出货量已经累计超过了10亿个。在2005年出货量突破5亿个后,仅仅过了2年就突破10亿个,从而也能看出全球对闪存MCU的需求正在不断增加。
使用了闪存MCU,即使由于客户产品的多样化及最终调整等引起的程序及数据的不同,也能在生产线上改
|
|
写程序,或者把开发中使用的闪存MCU直接投入量产,从而免去了量产时对MCU的再次评估,与开始生产1个多月前就要固定程序的ROM版MCU不同,真正做到了延长软件的开发时间,缩短开发周期,充分有效地利用及开发行程的缩短,从而使客户得到缩减成本的巨大实惠。另外,
有些情况下1款闪存MCU就可以满足客户的所有产品线,使客户在零件管理方面也更加方便。
瑞萨长年致力于开发这种优势众多的闪存MCU,同时也开发内置其中的闪存。从100MHz以上的高速读取性能,高速擦写功能,大容量存储器,到低成本存储器等,拥有多种内置存储器的产品线,可以根据不同用途提供最合适的闪存MCU。与此同时瑞萨还在推动着MRAM(Magnetoresistive
Random Access Memory)和 MONOS(Metal Oxide Nitride Oxide Silicon)等先进技术的开发。 |
| 那么瑞萨究竟拥有什么样的产品线呢?答案是:4~32位的全套产品线!
瑞萨不仅拥有4~32位齐全的产品线,更提供约30个产品群,300多个品种的闪存MCU,再加之拥有各种应用所需的丰富外围功能,可以让用户选择最适合一整套要求规格的MCU。
在此让我们详细介绍几款瑞萨的MCU。能轻松使机械式系统智能化的就是4位和8位MCU。瑞萨QzROM产品中有4位MCU的720族;8位MCU的740族,特别采用了可编程存储器,并加入了高附加值功能,且实现了相当于原有掩膜ROM版的价格。
从目前主流的8位应用产品的基础上发展出来的,为进一步提高性能的16/32位MCU产品之M16C族(R32C/M32C/M16C/R8C)。这是一种具备高ROM效率,卓越的抗噪音特性,超低功耗,对实际应用的高处理能力以及内置丰富的外围功能等诸多优点的16/32位CISC(Complex
Instruction Set Computer)MCU,具体包含了R8C/Tiny系列,M16C/Tiny系列, |
|
M16C/60系列,M32C/80系列及M32C/100系列。另外,还开发将这些MCU产品线中,16位与32位CISC
MCU整合成同一体系结构的新一代CPU内核,于2007年完成了其体系结构的设计,并预定于2009年第2季度产品化。(详情参见专栏)。
面向高端的系统,瑞萨正在大力推广32位MCU--SuperH族。SuperH族是一种追求功耗性能(MIPS/W),小型化,高性价比,搭载有32位SuperH内核的RISC
MCU。(详细内容请参阅P3-4)。在高端应用领域中,随着要求更精确的电机控制和数字处理的比重不断增加,高速处理,工作频率提高而导致的功耗增大等课题也日渐明显。为了解决这些问题,瑞萨不断推进SuperH的多核化,目前已经产品化的SH2A-DUAL
MCU就是搭载了2个控制器系的内核SH-2A。同时在追求高速,高性能的处理器系上,瑞萨开发了搭载多个SH-4A内核的多核产品以满足对更高速,更高性能的需求。
|