| 选用瑞萨平板电视可以给用户带来哪些好处?首先,瑞萨拥有先进的系统开发策略。瑞萨根据市场不同的发展趋势,满足不同客户的需要,减少整个系统的成本。其次,瑞萨有高效、低成本的LSI:
数字电视解码器、模拟电视解码器、音频处理器、音频解码器、高频中放,电源、背光控制、T-Con等硬件都已经在市场上深受好评。第三,瑞萨拥有丰富的软件经验,可以提供美国、欧洲、日本、中国整套LCD用软件开发套件,我们还为客户定制软件,提供标准的开发流程和应用程序。第四,在技术方面,瑞萨以日本总部为后盾,为客户提供强大的本地液晶电视技术支持。这种支持包括提供一个较低成本,可直接用于生产的 |
|
系统主板 ; 为客户提供定制服务以及客户板平板参数的调整、调试工具等。
瑞萨平板电视采用了多项业内先进的技术,如高清MPEG-2解码器、多色彩解码器、内置3D Y/C分离技术、内置CCD&图文电视解码器技术和SiP(System
in Package)封装技术。
瑞萨目前最重要的两套平板电视解决方案 : 其一是竭力满足用户低成本要求的模拟LCD解决方案单芯片DVP-L4 ; 其二是针对客户对高性能、高画质的要求,瑞萨推出了单芯片SOC解决方案DVP-M3,以满足不同客户群的需求。 |