QzROM MCU虽然仅限一次写入,但是可以在单板上编程。而无须将程序掩模ROM化的优点与Tiny系列相同,因此其优势非常巨大。
单板上编程可以在安装了QzROM MCU的系统开始量产之前的最后一刻进行程序开发,而掩模型ROM版MCU则必须在开始量产的很早之前就固定程序。
而且,由于可以用同样的MCU实现空白品和量产品,所以能够省略掩模型ROM版所需的样品评价这一关,从而降低成本、节省时间。甚至由于发送地不同需要改变程序时,只要购入空白品,就可以无须根据发送地进 |
|
行货号管理,省去了库存管理的麻烦。QzROM MCU具有上述这些优点。写入工具(编程)也可以由合作伙伴提供。现在已经开始了已编程产品的发货工作,在这种情况下,自接受ROM码定单2周左右以内争取完成发货(图1)。而且对于用LQFP等主要封装发货的情况,瑞萨建立了7天内发货的QzROM MCU专用生产体系。
总之,与掩模型ROM版相比,缩短了ROM接单到发货的时 间,所以能够确保充分的调试和评价时间,实现短TAT(Turn Around Time)。 |