|
| |
 |
| |
瑞萨正强势推出内置高性能内核与闪存、且少引脚、小型封装的单芯片MCU——Tiny系列。在MCU成为电子产品之关键元件的今天,对类似于Tiny系列的MCU的需求日趋增长。那么就让我们一睹Tiny系列的风采吧。 |
| |
| |
| 全球领先的MCU生产商 |
|
瑞萨科技是全球领先的MCU生产商,拥有不同用途的200余种MCU(图1)。尤其是对近几年需求激增的、可改写程序的内置闪存MCU(闪存MCU),瑞萨同样占有全球市场的主要份额。
瑞萨正在拓展在SuperH、M16C、H8、H8S等瑞萨所提供的高性能MCU各族及各系列上安装了闪存的品种,该产品群多达28类,品种超过了200种,想必也只有瑞萨能拥有如此之多的闪存MCU产品。 |
|
在这些瑞萨的闪存MCU中,内置高性能内核与闪存,同时实现少引脚和小型封装的单芯片MCU,就是“Tiny系列”(图2)。 |
|
| |

图1:瑞萨MCU的整体产品阵容
|
| |

图2:8〜32位齐全的Tiny系列(Tiny的定位图)
|
| |
| 拥有众多优点,才能实现“四两拨千斤,小而显威力” |
Tiny系列拥有以下众多优点。
① 高性能CPU(16位、32位)、小型化的20〜80引脚的少引脚封装
② 安装了高可靠性的闪存
③ 高可靠性的外围功能统一,以降低系统成本
④ 系列公共项目(支持低成本开发工具的E8仿真器、 |
|
统一的公共外围功能、在Web上的技术支持、简单的OS以及中间件的支持等)
正是由于拥有了上述优点,才可以称得上是实现了“Small but Powerful”的MCU系列。 |
| |
| 拥有不同内核的4种产品线 |
Tiny系列不同于普通的MCU产品,它不是根据内核的体系结构而系列化的,即使内核的体系结构互不相同,只要内置高性能内核与闪存,实现少引脚和小型封装的单芯片MCU都归为Tiny系列。
Tiny系列现在拥有不同内核的4种产品线。 ① 以SH-2A为内核的SH/Tiny,用于民用/工业领域的马达控制等所
需实时性的设备 |
|
②以M16C为内核的M16C/Tiny,用于需要高度运算处理和控制
等设备
③以H8/300H为内核的H8/Tiny,可广泛支持从应用设备的Volume
zone到高档设备
④ 以R8C为内核的R8C/Tiny,可满足少引脚和小型封装化等更高需求 |
| |
| 用无障碍战略来磨合内核的不同 |
由于Tiny系列作为一个独立的MCU系列涵盖了不同的内核体系结构,为此瑞萨采取了名为“无障碍”的战略(图3)。
所谓“无障碍”战略,就是超越内核的不同,提供以下六大公共优势:①启动工具包和低价位的CPU基板, |
|
②外围功能的规格统 一,③中间件和解决方案,④简单的实时OS,⑤低价位的程序开发环境,⑥在Web上的技术支持等。
由此,即使内核的体系结构不尽相同,但作为一个独立的Tiny系列,可以任意使用各类开发环境。 |
| |

图3:Tiny系列的无障碍战略
|
| |
| |
|
|
|
| |